我这里组建了一个70+设备都网络, 这些设备里面有60个设备都是路由器, 设备组建网络后是可以正常使用的, 第二天同一时间测试差不多有80%的设备无法操作, 反复尝试几次后恢复正常, 之后几天都出现和第二天相同都情况; 这里是连续操作全部的设备, 有程序控制同时操作的设备数量。
在路由表rtgTable中有一个成员是expiryTime, 这个应该是这条数据都有效时间吧; 所以我推测可能是长时间没有操作设备时, 路由表都信息已经失效了, 再次操作时必须经过一个寻找路由都过程, 导致开始都几次操作无法成功。
我的设备每分钟会有一次reporting, 这个似乎无法维持路由表有效。
如果我每10分钟读取一次设备的attribute可以维持这个路由表吗?