Other Parts Discussed in Thread: REMOTI
hal_irgen_NEC 默认输出的引脚是 P1.1, 但P1.1、P1.0 被PA LNA_EN、PA_EN 占用了。 也使用P0.3成功发射信号,但这个引脚也被一个AD采集占用了 (设置P0SEL后,IR LED会亮,三态问题) 想请教一下, 1、 可以使用P1.2 做 红外的输出引脚吗? (P1.2 为Timer1的通道0) 2、 用P0.3在一个红外信号输出过程中(如空调按键红外),功耗和P1.1 相比,不会大很多吧? 在线等待回复