This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC2538的PA使用求助

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

关于CC2538的PA使用,我们选用的模块是带PA(CC2592)的,

1.如果在实测中,不需要PA也可以稳定工作,是否可以把PA关闭?(即bypass)

2.PA的增益是否可以调节?

3.zstack默认是不带PA的,如何启用PA?

  • 1、请问你们的应用对功耗的需求是多少?power down模式下整体功耗在几个uA,关闭开启反而麻烦
    2、输出功率可调节
    3、本问题及以上均可在AN130中找到答案,具体链接在此: www.ti.com/.../swra447.pdf
  • 你好,我们对功耗没要求,应用环境为学校教室,每个教室一个协调器,
    如果协调器带功放,是不是会功率太大而影响隔壁教室的网络稳定性,
    教室内一般不带功放稳定性是没问题的吧?(协调器控制墙壁上的开关)
  • 建议每个协调器的默认工作channel设置的都不一样,这样避免干扰。

    PA目前用下来性能还算可以,也试过TI官方的参考板PA性能如何,我们做的大概和其基本持平。

    PA虽然能保证信号强度,但是记住,不一定能保证信号质量,通讯的稳定性很大程度由信号质量决定,而不是强度,这个和周围的wifi数量是有密切关系的。