This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

大型Zigbee网络建设方案请教

楼宇Zigbee网络建设思考

 

项目需求:

在一栋多层大楼里面部署物联网络,设备包括网关、墙面插座、零火照明开关、单火照明开关和红外控制设备,数量在800左右。预计这样的大楼有五栋。

想达成以下目标:

1 插座采集用电数据会比较密集,同时,希望控制稳定可靠、延时较小。

2 由于涉及到多层,且设备数量较多,拟组织成多个Zigbee网络;

3 所有设备通过 InstallCode 形式入网,以保证不串网。 通过在生产设备上印刷二维码来保证这一功能。

4 可以允许第三方的其他设备加入zigbee网络

 

担心:

1 安装时Zigbee 设备会不会串网;

2 长期运行后,Zigbee 设备是否会处于假死状态,连不上网络?如果有,如何及时发现,并采取措施?

3 长期运行后,Zigbee设备掉线后,想再次入网。协调器是否需要打开组网?如何保证Zigbee设备不加入到别的网络?

 

 

有以下疑问:

1 网络中,零火照明开关、单火照明开关遵循Zigbee Home Automation 协议; 墙面插座有较多自定义功能,采用 Zigbee Mesh 网络做私有协议; 红外是否有标准协议? 以上是否可以共同存在于一个网络中?

2 如果直接采用第三方的遵循 zigbee 标准的零火照明开关、单火照明开关和红外,是否可以?网关侧需要做什么工作?目前看,网关和插座,由于实现了较多自定义功能,需要自行开发,其他都可以用第三方的。

3 拟基于Zigbee Stack 3.0.1 来实现,尽量按已有功能来做,不知工作量有多大?有什么应该注意事项?能否给予一些具体的建议或指导?

4 关于网关,是否可以基于ZNP来实现?

请指导,也欢迎各种形式合作。

 

  • 1. 红外沒有标准协议,是可以共同存在于一个网络中
    2. 可以
    3. 這個沒有辦法具体的建议或指导,項目開始了有問題在上來發問吧
    4. 可以
  • 第三方设备入网,需要满足版本号一致以及TCLK以及network key 一致才能正常,如果是标准的zigbee 设备会有rejoin的功能,掉网后会自动扫网rejoin。
  • Alvin Chen 说:
    第三方设备入网,需要满足版本号一致以及TCLK以及network key 一致才能正常,如果是标准的zigbee 设备会有rejoin的功能,掉网后会自动扫网rejoin。

    这里的的版本号一致,指的是什么的版本号呢?profile的版本号?

  • Alvin指的應該是profile的版本
  • 感谢。
    现在准备照明开关就用第三方的,正在与第三方对接。同时,插座等由于有一些智慧能源的东西,功能复杂,希望还是用透传方式自己实现。

    咨询了提供第三方设备和Zigbee模块的厂家,他们的说法: “透传模块和3.0模块可以同一个协调器通讯,一个网络中有透传模块,有3.0的模块,透传模块不可以通过3.0模块的父节点和协调器通信,都是直接连接网关”。
    疑问:

    1 这里的,“透传模块不可以通过3.0模块的父节点和协调器通信”,这个说法成立吗? 如果是这样,就和两个网络相类似,且对协调器的连接能力有着很高要求。
    我理解,是否只要遵循 BDB 的规范,将透传定义为 一个EndPoint,似乎也就可以通讯了。

    2 同时,想请教下, 针对这种透传,是否也可以定义一个标准的规范。其方法就是主动上报,或者接受命令后上报。 这个想法是否可行?是否已经有了?

    3 同时,还想请教下,文档中多处提到 DeviceId, 但在具体通讯过程中,经常用到的是 EndPoint,clusterId。 DeviceId 作用似乎没有体现出来? 那么,DeviceId 用在何处呢?
  • 透传模块如果指的是Zigbee HA,照理來說還是要可以跟3.0模块的父节点和协调器通信;device id是來描述一個節點的型態
  • 1.第一点就是有明显错误,透传模块入网可以肯定能和父节点通信,取决于你怎么写程序。
    2.一般智能家居不说透传,一般为ZHA ,上传为zcl report ,命令 为 zcl read 或者zcl write
    3.device id 一般为device的功能的,
    ps:我个人感觉你这个对接的公司怎么不太专业。
  • 多谢。Zigbee 抓包一般用什么工具呢? 这块调试开发有什么最佳实践吗? 以前编过一些程序,但zigbee开发调试,还是第一次,请多指教。

  • Zigbee 抓包建議使用Ubiqua