Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
协议栈版本Z_Mesh V1.0.0与Z-Stack Home 1.2.1分别测试,一个协调器,8 - 10个路由左右,协调器每隔20s单播传输数据给路由,路由不做任何操作,只接收数据,协调器每发送一个路由地址,收到AF_DATA_CONFIRM_CMD事件之后再发送下一个地址,全部发送完后,相隔20s后再次执行相同操作。目前针对这两个协议栈版本都进行了测试,通过协调器AF_DATA_CONFIRM_CMD事件打印的结果,出现最多的两个错误分别是ZMacChannelAccessFailure和ZMacTransactionOverFlow,出现这两个错误,得隔一段较长的时间协调器才能正常发数据,并且出现的几率也是挺频繁的。
麻烦TI的各位技术解答一下,这些错误具体是什么引起的?有什么方法解决?或者出现这些错误后应该如何处理比较好?感谢!