Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652R, CC1352R, CC2650, CC2540, CC2538, CC2530, CC2420, Z-STACK, TIMAC
直播讲师:Yonghua Pan
直播Q&A:
1 . ”ble/zigbee可以直接用单颗共存方案就好了”相当于把BLE转换为zigbee,我知道CC2652可以同时跑BLE和zigbee,但是CC2652可以实现这种转换吗?这个方案和单纯用蓝牙方案相比,功耗会大一些吧
A: 可以的,有一个DMM的管理层可以做;应该是呀,物理层还要多负责zigbee的on的时间。
2 . 1352P一般隔两个墙可以传多远?家庭环境下
A: 理论上是可以的。
3 . 2.4G ISM频段,环境中设备数量很多,会不会出现信道拥堵问题?
A: 会的,所以有CSMA/CA机制
4 . 20DBPA 是否可以覆盖3室1厅的范围? 假设房间 120平方米。带PA的设备在客厅。
A: 可以的。
5 . 3.0版本会向下兼容旧版本协议栈吗?节点能不能直接升级成3.0协议栈?
A: 向下兼容的,但是3.0新增的功能在旧设备上可能不支持
6 . 3.0的库哪边可以下载到
A: SDK中包含有
7 . 3.0的协议栈对于编译器有哪些要求,还有没有之前编译器版本上的对应关系
A: 编译器都兼容的。
8 . 3.0支持ip么
A: 不支持
9 . 4mmx4mm(QFN) 封装已经代理商是否已经供货了
A: CC2652只有7*7mm封装的
10 . 5dbm发射功率好小的
A: 这是低功耗的R版本,P版本可以到20dBm
11 . cc1352 带PA吗,传输距离多少
A: CC1352P带的
12 . CC1352 可以支持 zigbee wifi ble??
A: 不支持wifi
13 . CC1352P 比CC2652R更加表现好?
A: 输出功率高;支持sub-1G
14 . CC1352P的最大发射功率可以达到20DBM,这个对应的软件可以下载了吗
A: 可以的
15 . CC1352P内部PA输出可否disabled
A: 可以的。高功率和normal power的接口是不同的
16 . CC1352P支持ZIGBEE吗?
A: 支持
17 . CC1352R可以跑Thread、BLE、Zigbee和SUB1G吗?(这4者直接切换使用)
A: 理论上都可以。
18 . CC1352是不是支持好几个频段的通讯协议
A: 是的,支持Sub-1GHz和2.4GHz
19 . CC1352支持的多种频段是不是要靠软件调度?
A: 是的
20 . CC13xx sub-1g 是否支持 zigbee
A: 不支持
21 . cc253x下载程序的时候需要外部晶振吗?就是说假如外部晶振故障,但电源和复位电路正常,是否能正常烧录固件?谢谢
A: 不行
22 . CC2562的几种无线通信模式能够共存吗
A: 要具体看,目前release的是coordinator+peripheral
23 . CC256的MCU处理能力如何
A: cc256x没有MCU的。cc265x是M4F
24 . CC2650中使用的RPL协议和这个ZIGBEE协议有什么区别?这个问题问过我们的博士他给绕过去了
A: RPL主要专注在路由,Zigbee包括的范围更广,从网络层到应用层。
25 . CC2652R支持双栈(BLE+ZIGBEE or THREAD)运行吗?
A: 支持的。
26 . cc2652的ble操作代码和cc2540的兼容吗
A: 不兼容。
27 . CC2652的M4F核,目前支持何种开发环境,CCS之外还有什么
A: IAR
28 . CC2652低功耗模式有哪些,深度休眠功耗达多少uA?
A: – Sensor Controller 16-Hz Flow Metering: 1.7 μA – Sensor Controller 100-Hz Comp A Reading: 1.5 μA – Sensor Controller, 1-Hz ADC Sampling: 1 μA – Standby: 0.9 μA (RTC on, 80KB RAM and CPU Retention) – Shutdown: 105 nA (Wakeup on External Events)
29 . CC2652发射功率,接收灵敏度参数?
A: R1版本• Radio Section – 2.4-GHz RF Transceiver Compatible With Bluetooth 5 low energy and IEEE 802.15.4 PHY and MAC – Excellent Receiver Sensitivity: –100 dBm for 802.15.4 (2.4 GHz), –103 dBm for Bluetooth 5 low energy Coded – Programmable Output Power Up to +5 dBm – Suitable for Systems Targeting Compliance With
30 . CC2652和CC1352设计时,天线设计有什么好的建议?用陶瓷还是板载哪个更好?
A: 都可以的,尺寸越大,性能越好。所以,鞭状天线最好。
31 . CC2652可否同时支持mesh组网和星形组网?谢谢
A: 可以
32 . CC2652上面的zigbee或者蓝牙,SDK里面有API可以直接调用吗
A: 是的
33 . CC2652什么时候供货呢?
A: 三月底量产
34 . cc2652是否可以同时支持ZigBee与BLE
A: 是的
35 . Gateway 的方案是否开源?
A: 应用都是开源的,协议栈都是库
36 . mash的功耗怎么样?
A: end device 的功耗等级看应用场景的。
37 . router通常不用电池供电吧?
A: router和coordinator一般是有源供电
38 . SEC的编程环境是C语言吗?需要单独开发吗?
A: SCE? 用studio开发即可
39 . Sensor controller 的使用说明好像很少, 一直不会用
A: 可以看一下这个guidewww.ti.com/.../swru439h.pdf
40 . Sensor controller 有没有更详细的使用说明, 开发工具
A: www.ti.com/.../swru439h.pdf,sensor controller studio的在线帮助文档也有很多有用的信息
41 . sensor controller编程也是用CCS吗?
A: sensor controller studio
42 . sensor controller是ARM core吗?
A: 不是
43 . SimpleLink MCU支持多大存储的主MCU?
A: – 352KB of In-System Programmable Flash – 256KB of ROM for Protocols and Firmware – 8KB of Cache SRAM (Available as General- Purpose RAM) – 80KB of Ultra-Low Leakage SRAM
44 . SUB 1G的MCU中一般有带几个电容触摸的?
A: 用ADC可以做。有8路
45 . sub-1g 是否支持组网 最大能组网多少个传感器?
A: 可以了解一下TI-15.4 stack
46 . sub-1G的传输距离更远?
A: 是的,物理特性决定的。
47 . SUB1G的天线匹配滤波器及ballon,在常用频段的参数都有吗?
A: 都有的。
48 . sub-1g有没有实时语音传输的方案?
A: 目前都是客户自己去实现的
49 . TI Zigbee 3.0 功耗怎么低,需要内置电池吧
A: zigbee 3.0新加入的green power device,可以不内置电池哦。end device 适合电池类应用的。路由/协调器不行。
50 . TI Zigbee 3.0对硬件系统CPU的要求是否更高(支持CPU位数、FALSH或SDRAM容量)?
A: 对memory的需求会增大一些
51 . TI Zigbee 3.0与其它经过认证的Zigbee设备之间互操作性如何?
A: 理论上,经过认证的设备都是能够互联互通的
52 . TI Zigbee 3.0与以前的协议版本有何区别?其发射频率和功耗等性能是否有提升?
53 . TI 无线 MCU器件目前关断电流和待机电流能低到多少?工作时钟和电压范围是多少?
A: 这些答案都在规格书里www.ti.com/.../cc2652r
54 . TI 有蓝牙+ZIGBEE的双模的?
A: 是的
55 . TI的zigbee方案相对其他厂家的优势是什么?
A: 多平台的统一融合是其他厂家所不具备的。
56 . TI官网中有zigbee开发板的pcb图吗?
A: 有的;www.ti.com/.../launchxl-cc26x2r1
57 . TI目前有没有支持NB-IoT的芯片或模组
A: 没有。
58 . TI目前有哪些ZIGBEE芯片?
A: cc2530 cc2538 cc2652 cc1352
59 . TI现在有Zigbee和WiFi或者Zigbee和BLE的双模芯片吗?
A: 可以同时支持zigbee和BLE
60 . ti相关芯片是什么封装?
A: QFN和WCSP
61 . TI有没支持Zigbee和通用2.4GHz自定义协议二合一芯片及解决方案?
A: 支持的,可以详细了解CC2652的DMM。
62 . TI在无线参数配置方面是不是有个软件的?
A: SmartRF studio
63 . ZIBEE芯片是SOC吗?什么处理器。
A: 是的,cc2652是M4F
64 . Zigbee 3.0能否用于室内(巷道)区域定位,定位精度能达到多少?以前用cc2420做的基本无法定位。
A: 目前,zigbee还没有定位的技术和应用。
65 . ZigBee 3.0是基于互联网IP协议的吗?
A: no
66 . ZigBee 3.0协议如何保障网络的安全性和密钥的安全性?
A: Zigbee 3.0在安全性方面能有很多加强
67 . ZigBee 3.0协议支持哪些网络拓扑?每个网路最多能支持多少节点?
A: 点对点,星形,树形,网状网
68 . ZIGBEE 比蓝牙的优势是什么?
A: 大网络,mesh
69 . zigbee 什么时候能直接跟智能手机通讯?
A: zigbee成为智能手机的标配时
70 . ZIGBEE 未来和thread如何结合?
A: 目前还没看到二网融合的可能性。
71 . zigbee3.0的dome开发板是什么型号?
A: 可以使用CC2652 launchpad
72 . zigbee3.0还是分协调器、路由、终端吗?
A: 是的
73 . zigbee3.0是全开源还是半开源?
A: 半开源
74 . Zigbee3.0应用在智能家居方面,与蓝牙,wifi相比的优势在哪里?
A: 多跳转发,网状网,自组织自维护
75 . Zigbee3.0在传输距离上时候有否提升,具体是多少?
A: 没有,物理层没啥变化。
76 . zigbee的商业方案有哪些?可否介绍
A: 你可以使用TI的release直接开发,也可以和合作伙伴合作都可以。
77 . zigbee的应用场景有哪些?
A: 可以适用于低功耗,远距离等。比如现在智能家居行业就比较流行。
78 . ZigBee的应用推广为什么不及WiFi和蓝牙?
A: 个人认为大网络复杂门槛高;接入不方便,需要gateway。
79 . ZigBee的硬件成本高不高?
A: 个人觉得按目前的市场略高于蓝牙。
80 . ZigBee对于消除单点故障和扩大网络覆盖范围是不是更稳定?
A: 同意
81 . Zigbee和BLE同时运行是,天线是使用同一个吗?
A: 是的,都是2.4GHz频段的天线
82 . zigbee可以使用线圈唤醒,休眠节天线上做一个线圈,发射端提高功率,使休眠设备的线圈上产生感应电流,再借助IO口唤醒
A: 属于自己外加了一个carrier sense,赞
83 . zigbee可以跳级连接吗
A: end device和直接连到coordinator的
84 . Zigbee联网速度有优势吗
A: 无
85 . zigbee模块,有哪些厂商是做的比较好的(包括国内)
A: 可以关注JiaAn; Feibit; Vchip等。
86 . Zigbee认证会像USB认证一样,只要你使用Zigbee标志或商标,就必须通过Zigbee认证吗?
A: 是的,必须过联盟认证。
87 . Zigbee是不是无法实现和手机互联互通?
A: 如果手机中没有zigbee模块,是的
88 . zigbee通信模块,通常大家都用那种?通常基于什么...
A: 带天线的完整模块用的客户多
89 . ZigBee网关成本是不是要比其他网络更高
A: 一般是的
90 . Zigbee协议栈是什么,TI推出过好像有Zstack, Remo..
A: Zstack
91 . zigbee有支持工业温度吗
A: -40-85C,就是工业类的
92 . Zigbee在大型超市内可以使用吗?
A: 可以呀
93 . 板载天线的设计,TI有现成的吗?
A: AN058关注一下
94 . 别墅二楼到地下室,主机在1楼,二楼和地下室通讯如何解决?需要几个ROUTER
A: 我觉得在一楼有co-ordinator就可以覆盖。但现在有wifi干扰,所以要具体评估的。
95 . 程序在ZIGBEE的几个芯片中移植困难度怎么样
A: 每个版本的SDK中,都有Migration Guide的,按照guide一步步操作就可以了
96 . 传输距离有提吗
A: P版本肯定可以
97 . 单就穿墙性能比较的话,同等功耗供电时ZIGBEE和蓝牙的穿透性能哪个更强一些?
A: zigbee可以的
98 . 多频段睡眠是如何处理工作的
A: 可以学习DMM的相关知识
99 . 多频段需要增加多天线吗?可以做双频吗?
A: CC1352. 是的,有双频天线。或者双天线
100 . 多协议的dome现在还不能下载是吧
A: 会在下个季度的SDK更新中加入
101 . 防止克隆保护,有哪些安全措施
A: 内部有加密模块
102 . 工业现场 不需要 进入低功耗,以为是一直在持续监控设备的 传感器数据?使用哪种无线组网比较好?
A: TI15.4 stack关注一下
103 . 功耗部分有没有详细的测试数据
A: Low Power – Wide Supply Voltage Range: 1.8 V to 3.8 V – Active-Mode RX: 6.9 mA – Active-Mode TX: 6.3 mA – Active-Mode MCU 48 MHz (CoreMark): 3.32 mA (69 μA/MHz) – Sensor Controller 16-Hz Flow Metering: 1.7 μA – Sensor Controller 100-Hz Comp A Reading: 1.5 μA – Sensor Controller, 1-Hz ADC Sampling: 1 μA – Standby: 0.9 μA (RTC on, 80KB RAM and CPU Retention) – Shutdown: 105 nA (Wakeup on External Events)
104 . 关于2.4G共用频段,存在信号干扰较为严重的问题,TI目前在zigbee信号增强方面,有什么新技术吗
A: 不能独立于联盟乱加东西的。你可以用P版本,增加发射端信号收益比较明显。
105 . 关于温度,实际室外场合,70℃做过相关可靠性试验没?
A: 规格书的范围一定是做过测试的 -40-85
106 . 还是51内核吧?
A: CC2652的内核是cortex M4F
107 . 环境温度支持是多少
A: –40 ~ 85 °C
108 . 相关的evk板子和源码demo从哪里获取?
A: launchpad和已在TI store上购买(www.ti.com/.../)SDK中包含了大量示例代码
109 . 具体一点, 在空旷的地方, 最远接受距离有多远
A: 我测到过200mi
110 . 开发板套件从哪可以买到?直接从TI在线商城吗,还是从代理商?
A: TI在线商城有的。但我刚刚也没查到,可能刚下架。后续关注一下。目前直接联系代理商
111 . 开发环境都是用的CCS吗
A: 是的
112 . 看到小米都是zigbee,现在还有哪些生态链企业用zigbee做智能家居呢
A: 是的
113 . 目前TI关于zigbee最新的IC是2652吗,还是由更新的IC推出??
A: 是的。
114 . 那CC1352 可以同时工作在BLE 和 zigbee模式下么?
A: 可以
115 . 内核是ARM M3的吗?
A: CC2652的内核是M4F
116 . 能否支持多协议并行?
A: 用户体验层面是的。底层其实是分时的
117 . 能用到低功耗智能抄表上吗
A: 可以的。
118 . 频段方面如果是WIFI的话是不是支持5G?
A: 是的。
119 . 平台中所有SDK的架构都是一样的吗?
A: 对的
120 . 请问WiFi与Zigbee运用,那个更广泛呢?有人说WiFi实现群通信较Zigbee 通信要复杂的多,这是对的吗?
A: 应用场景、功耗等级、组网方式、价格、开发难度都有本质区别。要具体项目具体分析的。
121 . 请问蓝牙、wifi、Zigbee仅仅是协议的不同吗?硬件载体是一样的吧
A: wifi资源占用多,协议栈重,一般硬件载体是不同的。
122 . 请问现在有不有ZIGBEE和WIFI同时存在的芯片吗?
A: 单颗的还没有。
123 . 如果两个天线同时设计 那么在软件层是不是可以协调不同的频段?
A: 是的
124 . 如果想zigbee无线唤醒功能,即主节点起来之后能唤醒其它所有的子节点,那子节点采用CC2652SOC模式设计时有什么好的方案吗
A: zigbee为了低功耗,parents唤醒下属节点是受限的。
125 . 如何防止各个ZIGBEE系统开发公司将ZIGBEE协议私有化?国内很多ZIGBEE厂家之间通讯都不兼容。
A: 强制每个产品要过联盟认证的。
126 . 如何在IAR中将zigbee协议文件加入工程呢?目录结构像TI提供例程一样??
A: 直接导入例程即可,然后基于例程继续开发
127 . 射频的频带多宽?
A: 5MHz
128 . 是源码还库的方式。提供哪几种编译环境的库呢
A: 协议栈是库。IAR/CCS
129 . 室内或密集建筑中通讯距离?户外空旷环境通讯距离?穿墙效果?
A: 等同于2.4G的标准链路预算。由于有用到扩频,点到点略好于蓝牙。
130 . 手机怎么连接zigbee3.0?
A: 通过gateway, 可以是蓝牙,wifi,modem / zigbee的gateway.
131 . 通信距离有多远
A: 看场景的,开放环境点到点两百米。
132 . 我看到Zigbee模块的天线都是伸出来的,而蓝牙的天线是画到PCB板上的,请问这是为什么呢?
A: 也许是因为要更好的性能,其实是没关系的。都可以
133 . 我们在使用CC2530/1,迁移到CC2652容易吗?
A: 在CC26x2 SDK中有专门的Migration Guide
134 . 无线收发器与M4F采用何种通信手段,通信速率大概有多高
A: radio doorbell module (RFC_DBELL),可以通过technical reference manual详细了解
135 . 现有的thread是否支持呀?
A: 支持的,SDK里已经包含了thread的例程了
136 . 像CC2652这种芯片,如果进入了低功耗,能支持用zigbee或者蓝牙去唤醒吗
A: zigbee 是要主动的timer, 蓝牙是slotted那种
137 . 协调器,路由,节点,官方都有现成的测试程序吗?
A: 有的
138 . 协调器需要长期供电,不能低功耗吧
A: 是的,不是低功耗设备
139 . 协议栈TI提供吗?
A: 以库的方式
140 . 芯片的BLE功能,可以通过信号强弱来测距离不?准确不?
A: 不准的。近距离可以米,远了就十米的精度。
141 . 芯片中已经集成mac和phy了吗,不需要外接phy吧
A: 是的
142 . 新芯片支持双栈(BLE+ZIGBEE/THREAD)运行吗?
A: 可以的。
143 . 星型网比MESH低功耗性能更好吧
A: mesh可以延伸呀,对end device来说,功耗是一个水平
144 . 需要传输距离的用例使用1352P还是2652+2592方案更好?
A: 我建议CC2352P版本的
145 . 学习zigbee需要学习物理层和MAC层的协议吗?
A: 需要的。
146 . 一个zigbee网络中,必须有协调器吗,路由设备也可以作为终端设备吗?
A: 可以的
147 . 有HA协议吗?
A: 现在都包含在Zigbee 3.0里面了
148 . 有了Zigbee的认证就能保证不同厂家产品之间的兼容性了吗?
A: 是的,这也是认证的目的
149 . 有支持zigbee 转 蓝牙 的网关类芯片吗或相关解决方案吗?
A: CC2652R 单颗就可以支持了。
150 . 有直接和手机连接的完整解决方案吗?
A: 有的,wifi/zigbee的网关共存方案。ble/zigbee可以直接用单颗共存方案就好了。
151 . 在私有模式下无线传输速度可以实现多少?
A: 可以支持4Mbps。
152 . 在物联网方面现在国家主推NB-IoT,局域网通信像lora zigbee是否在一些应用领域会受限制?
A: zigbee和nb、lora应用还是有比较本质区别的。不会受限的
153 . 在只能家具的应用中,ZigBEE是否能满足全屋覆盖的需求,特别是在大面积房屋中的穿墙应用
A: 可以
154 . 支持zigbee HA吗?
A: 支持
155 . 支持几路AD采样?
A: 8
156 . 支持哪些通信协议?
A: CC2652吗?zigbee, ble, thread, proprietary, etc........
157 . 智能家居ZigBee网关很少,用WiFi成本低很多?
A: 不会的。zigbee节点便宜。
158 . 终端设备要求功耗更低,怎么来处理功耗问题?
A: zigbee的end device就是按照低功耗设备来设计的
159 . 自组网,是说设备类型是组网的时候设备自动选择的么?
A: 不同类型设备的代码是不同的,coordinator包含了所有router的功能,router包含了所有end device的功能
160 . 最小封装?
A: WCSP。