我在协调器中加入了
1、通过串口添加给协调器添加白名单的功能;
2、将终端设备的网络地址和自定义ID号一一对应,比如E1 对应终端1,R1对应路由1。之后通信时,通过自定义的ID号来指定目标网络地址。
问题:当我的协调器异常复位后,遇到如下问题:
1、协调器瞬时复位,所有终端均能恢复到原来的网络中。之后终端异常复位,因为协调器白名单复位时被清空,导致终端无法入网;
2、关闭电源1-2秒后,重新上电,所有终端设备重新搜索网络,因为协调器白名单被清空,导致设备无法入网。
这两个问题应该都是因为复位后,白名单被清除了,想问一下,有没有好的办法,可以让协调器上电初始化时,恢复白名单。