查看了CC2530 的应用电路,对如下两个地方不理解,想请教一下:
1、1处的电路的作用是什么?阻抗匹配么?
2、2处的电路作用是什么?是传输线的阻抗匹配 还是 天线的匹配。
3、如果CC2591换成其他芯片,其输出内置了50欧的阻抗匹配,2处的电路是否还需要?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问这个是哪个设计呢?可否给出原文链接。
1. 我一般不太推荐类似的兼容设计,这部分匹配比较敏感的。
2. 匹配+滤波到50ohm, 应该不包括天线匹配。
3. 匹配不需要了,要看其他频带杂散情况做相应滤波。
BR. AZ