This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

On / Off Cluster Attributes修改



   协议栈默认的开关只有两个状态:开或者关

我们目前的开关是三路的(有三个按键),按照默认的协议智能三个要么一起开要么一起关,

可有时只需要开关某一路,我是否可以把数据类型改为ZCL_DATATYPE_UINT8,这样sever端根据收到的数据去判断

   // *** On / Off Cluster Attributes ***
    {
        ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF,
        {
            // Attribute record
            ATTRID_ON_OFF,
            ZCL_DATATYPE_UINT8,//默认为ZCL_DATATYPE_BOOLEAN,
            ACCESS_CONTROL_READ,
            (void *)&zclSampleSw_OnOff
        }
    },

  • 作成3個endpoint就可以分开开关
  • 那协调器发送控制命令后,开关那边收到后会进入zclSampleSw_OnOffCB( uint8 cmd )
    通过该函数无法判断是开哪个开关吧
  • 你可以增加endpoint 来控制,如果你不会添加endpoint 可以参考下面注册一个endpoint 以及各种回调仿照原来light 即可。

      
    
          //Register Endpoint
          zclSampleLightEpDesc2.endPoint = SAMPLELIGHT2_ENDPOINT;
          zclSampleLightEpDesc2.simpleDesc = &zclSampleLight2_SimpleDesc;
          zclport_registerEndpoint(id, &zclSampleLightEpDesc2);
    
          // Register the ZCL General Cluster Library callback functions
          zclGeneral_RegisterCmdCallbacks( SAMPLELIGHT2_ENDPOINT, &zclSampleLight2_CmdCallbacks );
    
          // Register the application's attribute list and reset to default values
          zclSampleLight2_ResetAttributesToDefaultValues();
          zcl_registerAttrList( SAMPLELIGHT2_ENDPOINT, zclSampleLight2_NumAttributes, zclSampleLight2_Attrs );
    
    
          zcl_registerCmdList( SAMPLELIGHT2_ENDPOINT, zclSampleLight2_zclCmdsArraySize, zclSampleLight2_Cmds );
    
    
          zclSampleLight2_initializeClocks();

  • 每个endpoint 的回调是不同的,回调也是要注册的,你先去看看demo 是怎么注册的。