Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
我现在的想法:
场景1:
1、1个路由设备,通过无线的方式分别配置10个协调器的参数。
我目前的做法是:每个探空仪均使用EPANID=1;路由设备每次进入一个局域网配置完成后,让这个网络不允许入网。
然后打开第二个协调器,进行形同的步骤。可以实现。
2、如果我想用2个路由设备,通过无线的方式分别配置10个协调器的参数。这样速度会快一倍。
有一个问题:如果两个路由设备同时上电,两个协调器也同时上电。就会造成两个设备同时进入了一个网络中。
请问有没有好的办法可以解决这个问题?