Other Parts Discussed in Thread: CC2530
各位TI工程师:
大家好!最近在做一个项目,需要CC2530和MCU串口通信,但是只有(RX,TX,VCC,GND)四线连接通信。CC2530需要工作在PM3(未入网时的功耗模式PM2(入网后的低功耗模式)。通过串口来唤醒,目前串口波特率为9600.
基本原理是:在低功耗模式(PM2,PM3)下,串口引脚(P0.2,P0.3切换为外部中断IO),通过串口发送的数据,比如:连续几个0xF0来唤醒,唤醒后切换到串口模式,接收串口数据。
但是结果不是很理想,在PM2模式下,多次发送数据才能唤醒。如果把MCU发送的串口数据头改为F0 00,这样效果要好一些,但是还是有不会唤醒的情况。并且发现在PM3模式下还不能唤醒。
请问各位,有什么好的建议吗?谢谢!