【问题描述】
使用3块LP2652(芯片版本E) ,使用3.10版本协议栈
三块开发板分别烧录: light sink 、generic(路由)、gpd sw工程
首先,根据开发文档先将sink 和 generic 路由设备组网, 然后在sink端enable commissioning (sink设备界面显示的是GP Proxy commissioning与文档有些出入),sniffer中能够看到 协调器和路由广播了mgmt permit 消息;
然后,gpd端触发 gpdf的(onOff)命令,sniffer中没有观察到后续的GP Pairing过程。
问题可能出现在哪里?
另外,看到相关文档提到,ti的sdk不支持direct mode,如果想在GPP端检查是否 收到GPDF数据应该,是否有专门的消息通知位置?