基于3.0.2协议栈,
协调器:2538+2592,终端2530(18个)
协调器与终端可视距离在1米-5米范围内,无路由器,
终端全部入网后,经测试随机出现不同的终端掉线,基本上每分钟都有掉线的终端在重连
之前以为是硬件问题,这次换了一家模块厂商,还是一样的问题,现在真不知道是硬件还是软件问题了,
终端的data request间隔为30秒
难道ZigBee现状就是这样么?请各位专家帮忙分析一下原因?
另外我有个2531的抓包工具,通过他能否看到协调器的信号强度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
掉线重连.psd抓包看到的现象就是随机的出现终端掉线重连,
所有终端全部入网后,时不时的有终端掉线发beacon request,
然后又连上了,然后过好几分钟又出现,不是固定哪个终端,随机出现的!
抓包见附件
huazhen zheng 说:1 终端数量少时无问题,终端多时有问题,不能说明硬件没有问题。我之前有遇到一个协调器模块,底噪比较大,设备一多就容易掉线。换一个新的模块,就没有问题。
2 我们也是用2530+PA,连接三四十个设备,没有问题。
3 如果你担心软件有问题,(1)尽量减少协调器的自有代码,用高的波特率把数据从串口转出来,我们用38400;(2)观察一下内存使用情况,输出内存错误信息;(3)观察一下邻居列表和路由列表的变化,看是否有明明很近,但是连接质量很差的
看错了,终端是ZED的意思吧。我之前测试的是很多个ZR的情况。
ZED的话,我也遇到了这样的情况。
特别是距离稍微远一点,情况会加重。
有没推荐国内已被验证过比较好的模块厂商,也想去买一些回来测试下。
我们目前用的模块也是别的厂商的,都没有对比过。