抓包文件已附上,协调器使用的是2538,路由是2530,都是3.0.2的协议栈。初始时路由设备(插座)都下电,协调器打开了主网,16时52分19秒左右所有插座设备同时上电,大概有30台左右,抓包可以看到协调器在回复 association response 后没有发出密钥,但是根据程序的日志发现,代码内都执行到了发送密钥这一步,并且发送状态是成功。想问问是否是大批量入网的缘故导致协调器处理不过来而实际没有发出密钥,这个问题在2530上更常遇到。16时52 分59秒关闭了主网,57分06秒再次打开,就都可以顺利入网了。不知道是否是这次同事申请入网的设备数不那么多的缘故,顺利发出了密钥.
还有一个问题是第一次打开组网时,设备都进不来,协调器回复beacon request 里的 router/end device capacity从一开始的yes变成了no,后来关闭主网,再次打开就又都成了yes,这是为什么呢