Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
Z-Stack Core Version 2.6.3
我们的门锁,嵌入一个CC2530模块,联网后2秒polling一次。
在脱网后,程序设定1分钟会主动去联一次网,联不上就等下一分钟。通过观察电流和抓包,程序应该是符合的。
为了测试脱网下的功耗情况,将整个网络的其它设备都下电,每天操作几次密码开门和指纹开门。
如此连续运行20天,5个测试的门锁,2个在同一天报警低电量(门锁语音)。
万用表查看电流,发现CC2530模块持续8mA。
示波器观察电压,发现1秒左右,会有一个小变动,测试IO发现1秒左右会有一个跳变。
模块只有2个IO和一个串口在用,这4个IO在同一时间会跳变。
推断模块在周期的看门狗复位。示波器观察的周期不是固定的,但是大概就是1-1.5秒变化。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 反复的看应用代码逻辑,不能查找到可能性。
2 加速复现,脱网后,即每日操作门锁的次数增加。未能复现。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
各位大神,这样的问题,该如何排查