3.0.2 协议栈基于GenericApp例程收发私有数据
应用是这样的,协调器收到串口私有数据后发送给终端,终端收到后再通过串口发出去,
反过来也是一样的,终端收到串口私有数据后发送给协调器,协调器收到后再通过串口发出去,
1.这个应用场景:该使用什么API去实现?是用zcl_SendReportCmd互发还是用AF_DataRequest互发,
2.如果是用zcl_SendReportCmd,需要自定义哪些参数?用什么cluster和attribute?有没有例程可以参考?
3.如果是用AF_DataRequest,我不知道该函数的参数如何初始化?有没有相关的例程可以参考?