Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2652R, CC2538
1.如果zc使能MTO,网络中有未使能MTo的路由设备,那么源路由会建立成功吗?或者发生故障可以自动修复吗?
2.zc未使能mto,网络中有路由使能了mto,那么网络不通时候,执行路由发现时候那个使能了mto的路由会正常管理吗?
3.silicon的设备貌似都使能了,做兼容网络时候可能导致有问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看看这个抓包文件呢?
panid 16bc 协调器2530,
路由a:e334,2350未使能mto。在467行入网,正常使用。
但是路由b:95b7,em358,的使能了mto,在939行入网后发送announce,但是后来多次发送update device。实际上不能通讯。
多次再现这样的问题。通常再次添加或者修改网络中路由设备才能正常入网通讯。
再看看这个抓包:
协调器是efr32,父节点路由是em357,入网设备也是silicon的,
但是入网时候父节点一直不转发key导致入网设备不能入网成功,然后一直发送updata device。我怀疑就是因为使能mto导致的问题
帮助分析一样,这两个抓包文件
第一个抓包全是zha网络。
第二个我不太确定,即使3.0应该也先入网,然后设备请求描述然后设备请求exkey吧,跟3.0有关系吗