协议栈:Z-Stack 3.0.2
协调器:CC2538
终端设备:CC2530
问题描述:
1、将“Route Record”命令中的路由链路填充到“AF_DataRequestSrcRtg()”函数发送到目标设备。
2、发送失败后,中间设备返回“Network Status”为“Source Route Failure”的命令给协调器,协调器接收后无任何处理,所以协调器会一直按照这条链路发送数据给“0xa9a6”设备,导致协调器无法发送数据到“0xa9a6”设备。
3、在《Z-Stack 3.0 Developer's Guide》文档中的 5.4.4 章节有说明返回状态为“Many to one route failure”的“Network Status”命令时会重新发起“route request”过程。
4、但是为什么我这边发送失败后返回的是“Source Route Failure”状态而不是“Many to one route failure”状态?
5、什么时候返回的才是“Many to one route failure”状态?
6、当中间设备返回“Source Route Failure”状态的“Network Status”命令时开发者该怎么处理?有此命令的回调函数吗?例如像“void ZDO_ManytoOneFailureIndicationCB() ”这样的。