NLME_GetExtAddr获取的是节点的目前使用的长地址,这个厂地址的来源有两个,一个是First IEEE(在你Info Page,每个芯片都是唯一的),还有一个是Secondary IEEE(在Flash里面,用户自己可以修改)。节点选择哪一个作为自己的长地址,在zmain_ext_addr();决定。你可以看下!
1.请问3.0.2例程默认的是First IEEE还是Secondary IEEE,如果是Secondary IEEE如何改为使用First IEEE?
2.NLME_GetExtAddr返回的数据是8字节还是16字节?
3.获取终端的MAC地址存到数组里如下,是否正确?
uint8 MAC[8];
MAC=NLME_GetExtAddr();