Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
请教各位,使用cc2530 基于Z-Stack Lighting 1.0.2协议栈做了个灯,发现在低于0度的条件下,灯没办法开启(pwm没输出)。
具体实验如下:
1.正常情况下(室温),一切工作正常,灯能开关,调颜色.
1.将灯放置冰箱中(设置温度-5度)冷冻一段时间。
2.上电,若灯没有入网,灯可以点亮,若已入网,灯亮一下,随即灭掉,如果用网关发开灯命令,灯也是亮一下,然后马上灭掉,重复发命令,现象一样。
另外:已排除电源问题,灯珠问题,驱动电路问题。此问题为批量性问题。
几点疑惑:
1.灯没入网的时候,同样低温条件下,灯能点亮,说明pwm工作正常,入网之后pwm就工作不正常了。
2..实验步骤2 说明灯在pwm失效的情况下,还能与网关正常通信(能接受开关命令),唯独pwm开启后马上关闭了(有用示波器测波形)。
3.是不是协议栈做了低温保护?
请教各位大神,有没有遇到过此问题?或者知道解决办法,请告知,谢谢!