Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2630, TIMAC
协调器CC2652R,SDK版本为3.2.00.68,根据例程15.4stack中的collector修改
终端节点CC2630,协议栈为TIMAC1.5
两块板子都是自己画的,终端节点与协调器之间可以实现Zigebee通信,协调器也可以通过NB将发送到后台
现在的问题是终端节点入网看起来并不容易,距离比较近的情况下扫频也可能扫不到,用抓包工具找到扫频失败的原因为NWK_CLOSE
扫频成功后Associate也会失败一到两次才能成功,失败的原因为没有收到Response;Log打出失败的原因有时为225(0xE1)MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE,有时为240(0xF0)即MAC_TRANSACTION_EXPIRED
抓包工具显示当终端节点收到Respponse之前会发一包Data_request并收到ACK,没有收到Response时却并没有Datarequest,但是根据这个现象我也没能分析出原因。抓包截图如下
渴望得到你的帮助!