Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
目前现场的已有终端是用的2530的芯片方案,但是代码都是模组厂家的,没有办法修改,协调器用2652 的开发板来做,在zc_light基础上之前根据指导文档,已经修改了信道、PANID,association过程正常,然后终端设备会发送device annce,报文格式如下
我自己分析或者软件分析,貌似APS payload的第一个字节是多余的,不确定是否分析的对,这个报文协调器能够正常处理吗?
从抓包来看association之后,就是终端发送的device annce,然后抓到了协调器会发送下面报文
这个报文还是发送到之前给分配的短地址,并没有使用devcie annce发布的短地址
然后终端设备会发送数据,如下:
在协调上把light的SAMPLELIGHT_ENDPOINT改为0X0B,但是断点调试并未进入afIncomingData或者zclSampleLight_processAfIncomingMsgInd,不知道我跟踪这两个函数是否正确(使用TI的2652开发板作为end设备的时候,也修改ed_sw的SAMPLELIGHT_ENDPOINT 为0x0B的时候,是会进入zclSampleLight_processAfIncomingMsgInd),另外看了其他的帖子,检查了一下 bdb_interface.h中的BDB_DEFAULT_TC_REQUIRE_KEY_EXCHANGE 宏是FALSE
我现在就像想在协调器这边可以收到这个报文,而且发送的报文也要不加密的,NWK和APS也sec域也都是0的报文,这样终端才能正常解析。还请帮忙看看,再附上完整的2652协调器+2530终端的抓包