Other Parts Discussed in Thread: CC2500
专家你好,
我们现在遇到C2500部分产品功耗变大的问题。我们这颗芯片是配合单片机一起应用的,由于产品是电池供电,所有对休眠功耗有要求,我们要求是休眠以后整机3uA。
1.不良具体表现在个别产品休眠以后电流偏大,最大到1.5mA,比正常的大了500倍,也有大100倍的。
2.不良是从2019年开始的。
3.不良比例是从2020年开始的160k pcs中目前发现了4pcs,这个受限于我们产测比例,可能出到客户那边的更多。
4.交叉实验我们做过拿一个不良的产品,一个正常的产品,我们将两个CC2500交换后,不良的产品变好了,正常的产品不良,我们也交叉换过单片机,晶振等器件,结果相同。所以我们初步认为功耗高是CC2500造成的,于是我们将另一个不良的产品拿去第三方做了红墨水实验,结果证明我们的焊接工艺是没有问题的。
关于CC2500 SI,SO引脚软件配置的说明如下:SI设置为input,SO设置为output,休眠后SI设置为output并且拉低,SO设置不变。请给出建议,谢谢。