Other Parts Discussed in Thread: CC2538
协议栈版本ZStack3.0.2,ZC&ZR是CC2538,已经使能many to one,户外路边测试物理位置按照间隔30米呈直线摆放,全部是ZR,数量50个,天线距离地面约2米,测试发现单播消息有时会跨过3个(甚至是4个)中间ZR节点进行跳转,也就是大概120米或者150米距离跳转,但是目前这样会出现有时候会断掉的情况,或者是单播能够控制开关,但是ZC收不到返回消息,并且有时也会出现路由失败现象,过一会之后路由重建完成,就能再正常单播或者控制。
同样硬件于户外曾经做了ZC控制一个ZR的实验,使用手动单播,逐步加大ZR到ZC的距离,最远稳定控制距离100米,当加到120米时候就会出现单播不稳定现象,需要多次单播才能控制,测试结果也比较符合批量测试的现象。
问题:为了数量多组网后控制稳定,能否通过增加跳数来加大稳定性,比如减小接收灵敏度或者如增加跳数来强制缩短有效物理距离?