Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
芯片:均为CC2530
协议栈::HA1.2.2a
网络:协调器*1,路由设备*2,终端设备*1
问题描述:
早上将子设备接入网络后,中午发现路由设备均无法上传信息。抓包显示:路由设备上传信息后,没有收到协调器的mac ack。
后将终端设备重新上电,发现接到另一个PanID的协调器下。
验证测试:①将路由设备全部断电,上电协调器。终端设备可加入协调器,短地址不变,PanID:7307。
②将协调器断电,上电路由设备。终端也可以加入路由设备,短地址不变,PanID:CC05。
③协调器,路由器均断电在上电,也无法加入同一网络。
附上抓包数据:第3行开始,为测试①数据。第68行开始,为测试②数据。
猜想:在发现问题前,信道内存在50个设备再发数据,是否可能因为信道环境太差,导致协调器切换panID。
请问该问题如何解决,谢谢!