大神们,你好:
最近遇到的问题有点多,使用的是CC2530,协议栈版本2.5.1a,现在有如下问题需要请教一下:
1、网关使用的是many-to-one路由方式,现在是终端A给协调器发送一包数据,协调器响应时,是包含了路径,到了终端A的父节点的时候,由于某些原因,终端A的父节点没将数据成功的发给终端A,导致终端A的父节点会给协调器发送一条Network Status的命令,状态码为Many-to-one Route Failure,目的地址是终端A,请问一下父节点发送给终端子节点失败时,会不会导致父节点把该终端节点的信息从关联表中给删除了?因为我从某些迹象来看,采用Many-to-one的包含路径的方式发送,如果发送失败会导致父节点把终端子节点的信息从关联表删除,不过这只是我猜测,想确认一下。
2、当我把协调器关了,都关了几个小时了,但是还是发现父节点是不是的向协调器发送Network Status的命令,状态码依然是Many-to-one Route Failure,目的地址还是终端A,除了协调器开启了Many-to-one的路由方式,所有路由都没开启该方式,协调器都关了,怎么还会有这样的状态命令发向给协调器呢?