Other Parts Discussed in Thread: CC2650
最近在使用CC2650进行zigbee的开发,在测试低功耗时,如果程序启动后只执行主核任务,执行Task_sleep()后电流保持在2 uA以内,但是如果开启了射频核心进行发送,再使用该函数进行休眠时,电流为80 uA左右,参考了一些帖子,将MSA_DIRECT_MSG_ENABLED 宏定义改为 FALSE 之后,休眠电流下降到15 uA左右,请问是否可以彻底关闭射频核心使电流重新降至2 uA左右?同理,对于协处理器我还没有进行测试,协处理器是否可以启动后进行完全的关闭以降低静态功耗呢?