Part Number: CC2530
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
如题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果A网络设置为不允许加入,那么其他节点也无法加入此网络,我需要让离开的节点不再回到A网络,但是新加入的节点还是可以正常加入A网络。
一般情況下Zigbee网络的permit join都建議是disable,只有在要讓設備入網才會去enable
具我的經驗,你的rejoin设置为FALSE也沒有用,因為你的A网络的permit join一直是enable的,你終端reset後送出beacon request,環境位置條件沒變得狀況下,一般它還是會去找到A网络
如果是这样的话,我下面想要实现的功能实现不了了,我再想想改下想法吧。
建議可以在ZED收到beacon的時候利用黑名單去排除你不想加入的网络
黑名单是需要提前写好名单里的成员,还是可以在离网的时候再把此网络加入黑名单?因为不确定节点要加入哪个网络,所以不能提前把网络写到黑名单里,需要在离网时再自动把此网络加入到黑名单里,这个可以做到吗?
黑名单是你應用程序自行控制的,要用的時候是在ZDApp_ProcessOSALMsg的case ZDO_NWK_DISC_CNF:內把黑名单的內容去除,不要去發NLME_JoinRequest