Part Number: CC1352P
linux gateway 如何和自己的应用程序结合使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看过,这个知识讲了移植这个gateway,里面有关于自己的程序怎么和gateway相结合吗?
里面有关于自己的程序怎么和gateway相结合吗?
对您的描述有些不太理解。请确认
“自己的程序”是指对网关的程序继续添加自己的代码 还是 是指和网关一起使用的其他节点的程序?
在上面的链接中,主要完成以下工作:
任务 0:安装 Zigbee Linux 网关
任务 1:对 Zigbee 网络处理器 (ZNP) 和您希望连接到 Zigbee 网络的任何其他 Zigbee 设备进行编程
任务 2:设置 BeagleBone Black Linux 嵌入式主机平台
任务 3:准备 Zigbee Linux 网关环境并开始运行 Zigbee Linux 网关服务器
任务 4:运行和使用不同的 Zigbee 网关示例应用程序
对网关的程序添加自己的代码,或者自己的代码运用gateway的一些api接口
对网关的程序添加自己的代码
可以的,这主要取决于您需要添加的功能
内部结构您可以看一下
或者自己的代码运用gateway的一些api接口
您是指zigbee节点和gateway通信?