This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530: CC2530作为协调器,多个CC2530的路由器/终端节点,短时间内并发入网,将导致大概率入网失败,并且始终无法入网

Part Number: CC2530

协议栈版本:3.0.2,开启加密功能

TI的事例都是通过UI界面操作入网,但是我们的产品是无界面控制,并且也不方便手动操作的模块,开机后将自动启用入网。

CC2530作为协调器,多个CC2530的路由器/终端节点,短时间内并发入网,将导致大概率入网失败,并且始终无法入网

我在代码处理上,已经做了一定的随机延时入网和失败后随机延时退避再入网。

目前总共才20个设备(含协调器,路由,终端),随机时间是0-30秒,只有这样才能确保能成功入网,并且还是存在经常入网失败需要二次重试才入网成功。

如果随机时间设置太短,出现多个设备同时入网的情况,将导致入网失败,并持续失败。

请问TI技术工程师,是否能指导一下正确的并发入网的处理方式