Other Parts Discussed in Thread: CC2592
做了两个测试板,感觉并没有达到想要的效果,起色不大。原来的理解是按手册对应了管脚后,再在代码中启用PA,其它的就不需要处理了。想请教一下:
1,使用时,是不是只在hal_board.cfg.h中,打开HAL_PA_LNA就可以了;
2,对增益之类的控制,是CC2530进行的控制,还是需要代码进行控制;
3,读取的RSSI(value-0xff),只2530时,大约在50左右,加PA后,可能会在20,一下子就成80,再又成20,这个显示的不稳,会是什么原因,电路焊接问题?
谢谢