Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, Z-STACK
手中有几块LAUNCHXL-CC26X2R1,XDS110的调试芯片有MSP432版本,还有TM4C1294版本,TM4C1294的版本是不能测量电流吗?我这里试验使用TM4C1294是测量不准确的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手中有几块LAUNCHXL-CC26X2R1,XDS110的调试芯片有MSP432版本,还有TM4C1294版本,TM4C1294的版本是不能测量电流吗?我这里试验使用TM4C1294是测量不准确的。
手中有几块LAUNCHXL-CC26X2R1,XDS110的调试芯片有MSP432版本,还有TM4C1294版本,TM4C1294的版本是不能测量电流吗?
我有些没太理解您的意思
功耗测量的话,您可以看一下
调试芯片为TM4C1294的开发板测量的电流不准确,有较大的误差。
能否请您详细说明一下?
1 较大误差的具体表现是什么?
2 您主要测量的哪种状态下的电压?
3 您具体是如何测量的?
应该不是usb接口松动原因。
1.终端节点在发送data request的时候,EnergyTrace 显示测得的电流值为0,(只有开始的时候显示最大1ma左右,后面全部是0)
2.测量zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs工程的电流消耗。
3.开发板连接电脑,拔掉一部分的条线帽,电脑打开CCS的EnergyTrace工具测量。
图片发不出来,条线帽只连接3V3,GND,XDS110 Power。
开发板背面贴纸:
HW Rev:B
FW:SDK2.4.0
1851
我这边看了一下,是可以正常显示的

您测试一下其他的例程试试是否还是这样的现象
另外若是条件允许的话,可以使用DC Power Analyzer测试一下