Part Number: CC2538
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK,
请问cc2538使用Z-Stack 3.0.2协议栈是的lcd显示屏驱动移植的管脚定义问题,在使用cc2530时zstack mesh 1.1 时lcd定义的IC脚定义方式为:
#define LCD_SCL P1_2 //SCLK 时钟 D0(SCLK)
#define LCD_SDA P1_3 //SDA D1(MOSI) 数据
#define LCD_RST P1_7 //_RES hardware reset 复位
#define LCD_DC P0_0 //A0 H/L 命令数据选通端,H:数据,L:命令
移植到cc2538使用Z-Stack 3.0.2协议栈,这个io脚怎么定义,cc2530的引脚引用类似P1_1这样的方式,而2538是PA?,PB?,这个怎么调用和定义,谢谢指导