Other Parts Discussed in Thread: CC2592, , Z-STACK
还得继续上次的问题,CC2530+CC2592,在连接天线后,设备不能正常工作,没有天线的时间是正常的。这个上次出现后,换了CC2592后正常,现在换了也不好用。
请教这个问题应该是哪里出现的问题,如何分析,如何测。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不知道吖。。。。。还是按照上次的建议,看看是不是造成了短路或者电流大?
另外,可以把天线不要折进去也有一样的现象?
BR. Albin
再次麻烦,谢谢。
现在是接了天线后,电流变大,天线是外接的棒状,没发现有影响,这个电流变大,是什么情况,怎么解决。
这个短路是指什么的短路,是加了接了天线后存在信号的短路吗,IPEX的座我换过
短路你要自己查查看。
PA造成的电流变大一般是因为失配,你可以看看是不是天线匹配电路那里是不是不对了。
你最好能把电流的波形测出来,看看变化,能不能给些线索。
BR. Albin
再次请教一个问题:
在正常的工作过程中,使用了2592的模块,会不会在信号连接比较好的时候,自动停用2592以减少功耗?我昨天测试的时候,电流在2-3ma,换到另一个房间后,一直是1ma,连接的是不同的协调器。
谢谢