Part Number: CC2530
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
我想使用Z-STACK-3.0.2 协议栈,来开发适用于zigbee联盟的 zigbee3.0 协议的智慧家居系统,
我计划的技术方案是
硬件:
网关:CC2530 + STM32F4
照明、窗帘等终端:CC2530
嵌入式软件:
CC2530:Z-STACK-3.0.2
STM32F4:FreeRTOS
后台
通信:MQTT
网站:Java
我的问题:
在网上看了好久,关于下面几个问题,一直没有搜索明白:
1、zigbee部分的开发工作:既然采用 zigbee联盟的 zigbee3.0 标准协议,那么zigbee网关和终端设备之前的各种通信,是否不需要开发?
2、STM32部分的开发工作:我是否只需要在STM32里面,使用串口和CC2530通信,从而实现控制各个终端的入网、远程控制等操作即可呢?如果回答“是”的话,那么这个串口协议文档在哪里可以找到?
谢谢