This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530: 关于RSSI的小问题

Part Number: CC2530


使用一个ZED广播数据,仅允许单跳路由情况下,其他节点在读取afIncomingMSGPacket_t结构体数据中的RSSI值时,这个RSSI值表示的是否是这个ZED和其他节点间的RSSI呢?

其他节点收到数据包中的RSSI值是否和这个ZED的父节点设置有关?

  •  RSSI是针对单跳的,也就是说RSSI是两个直接通信的设备之间的

    如果终端通过路由器转发消息,那也是这个终端和路由器之间的RSSI

  • 是否可以这样理解,RSSI值是路由路径中最后一跳的设备向该设备发送数据包时的RSSI值?

    一直不太理解的是,子设备进行数据发送时(例如向网络中所有节点广播)是通过该终端的父节点实现的吗?

  • 是否可以这样理解,RSSI值是路由路径中最后一跳的设备向该设备发送数据包时的RSSI值?

    是的

    终端设备自己没有发送广播数据的能力,所以当终端设备需要发广播数据的时候,先把数据发给父设备,然后父设备再广播