This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
zstack 版本 2.5.1a 。 麻烦帮忙各位老师 看一下附件中报文4188.我司RTU-2不上功图.psd
1、请问, NWK route request 报文什么时候会发? 协调器的NWK link Status 报文中有 0x0001和0x584a 两个终端的路由表项了, 协调器,还是一直在给这两个终端发router request ,是我这边协议栈哪里设置的不对吗? 。(现网换上另一个厂家的协调器,数据正常,并且抓包没有发现 有router request 报文。)
2、从上层应用看, 0x0001和0x584a 两个终端,两个终端都没有回应 Route reply报文 。但是上层 0x584a 终端数据显示正常的,而 0x0001 终端跟协调器数据交互不正常。 (协调器一直在给这两个不断发router request)
您好, 这是第二个图片。这个截图是附件 中 第472 行报文开始 。 4745.我司RTU-2不上功图.psd
满怀期望的我,得到了这样的答复, 崩溃了呀 (:- 。 我们这个是现网问题,着急解决呢 。 Z-Stack 3.0.2 是需要用 CC2652固件吗? 我们现在现网设备都是用的CC2530
Z-Stack 3.0.2是給CC2530用的啊
您好,以上工程师的答复您请参考下。以下答复您也可以看下:
建议您联系其他制造商,看下为什么 ZC 向邻居发送Route Request消息。 如之前给您的回复中提到, 升级 Z-Stack 有助于解决缺失的Route Reply以及 application message的响应。
根据Link Status消息中的情况,任何节点相对于其他节点的传入 / 传出成本通常为 0x00,这表示断开或者不存在的链路 (0x01 是理想情况)。 节点之间可能存在无线电通信问题。