事情原委:CC2530芯片进行烧录后,再进行回流焊。产品出厂前经过严格测试OK。放了2年左右,再拿出来上电的时候发现有些不工作,这个比例大约是20%.
检查过程:先验证硬件,各电压输出都正常,芯片供电也正常。后把不正常的产品重烧代码后全部恢复OK。
疑问:是不是芯片的代码丢了?但是为什么会丢失呢?回想生产过程,怀疑是因为先烧录再过炉流程不对,但是不确定,请各位能指点迷津。多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cherry你好
请问异常电压导致Flash写入损坏这个确认结果如何?
另外如果应用层未在特定flash地址写入值的情况下,异常电压是否会导致flash写入错误值?
您好,感谢两位提供的信息。工程师这边需要了解更多信息:
请问您这边的应用程序是否有意使用 HALFlashWrite 之类的操作写入闪存? 在低于 2.2V 的电压下写入闪存很容易损坏。
您提到了无线应用,请问是专有无线电还是TI 提供的堆栈?如果是的话,请问类型和版本是什么? 您能否尝试在不锁定器件的情况下重现这个问题,进一步调试问题并观察内存的变化?