This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我要購買 LAUNCHXL-CC2650 來當成 ZigBee 的設備,
也想要把 LAUNCHXL-CC2650 當成可以抓 ZigBee 封包的設備,
問題1: 請提供 programming guide 和 source code 下載的網頁
問題2: 要當成 ZigBee 的設備和抓 ZigBee 封包的設備, 請問是否須要 compile 不同的 firmware 放到 LAUNCHXL-CC2650 的發展板之上?
如果要不同的 firmware, 請說明 compile 時有什麼設定要不同?
CC2650不推荐用于zigbee项目新开发当中,它不支持zigbee 3.0,并且RAM和flash都有限,软件也不再更新
建议使用新的CC2651或者CC2652系列进行zigbee开发,SDK每季度更新一次,支持也比较好
话虽如此,CC2650软件下载:https://www.ti.com.cn/tool/cn/Z-STACK-ARCHIVE,programming可使用flash programmer 2或Uniflash
當成 ZigBee 的設備和抓 ZigBee 封包的設備, 請問是否須要 compile 不同的 firmware 放到 LAUNCHXL-CC2650 的發展板之上?
Hi Kevin,
謝謝你的回覆,
請讓我把我現在的認知和問題, 再次跟你確定
問題1 : 我手上沒有ZigBee 的設備
我想要買 ZigBee 的設備來當成是抓 ZibBee 封包的設備, 請問可以購買的設備是有 CC2651 和 CC2652 嗎?
請幫忙提供以上二個產品的網站連結
問題2 : 購買了 CC2651 和 CC2652, 請問是否就己經有 firmware 在板子上面, 可以當成抓 ZigBee 封包的設備 ?
如果板子上沒有 firmware 或是 firmware 無法當成抓封包的設備,
請問是否須要自行下戴 SDK 和 compile 成 firmware, 然後再把 compile 出來的 firmware, 再放上板子上 ?
問題3 : 在問題二中, 如果是須要自行下戴 SDK 並 compile firmware 的話,
請提供 programming guide, 給我們參考, 讓我們能依照貴公司所提供的文件 compile 出抓封包的 firmware
以上問題, 再請你多多幫忙,
感謝
Hi Kevin
再跟你請教
>> 2&3:板子上没有抓包firmware,需要自己下载,仔细查看我上面发的第二个链接中的步骤
了解,
我再請教, 依照這樣的步驟, 是須要購買/安裝 Ubiqua 才能使用貴公司的以上產品來抓 ZigBee 封包,
請問我的認知是對的嗎?
另外, 我在貴公司的論談有看到這樣的討論
看來也有另外的方式可以來抓 ZigBee 封包.
請問以上二個方式, 都可以購買 CC2652 (https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1)
來抓 ZigBee 的封包,
請問我的認知是對的嗎?