Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
目前使用 Z-Tool config ZNP as coordinator 以及 ZED_temperature_sensor 可收到 temperature change & periodic report
新增了6個CLUSTER後, 發現透過 ZNP 送 ZDO_BIND_REQ 再第5個後會FAIL
(除非把之前 unbind, 最多4個)
<TX>01:47:14.85 COM7 ZDO_BIND_REQ (0x2521)
DstAddr: 0xB7D4
SrcAddress: 0x00124B001CAABADF
SrcEndpoint: 0x08
ClusterID: 0x0402
BindAddrMode: 0x03 (ADDRESS_64_BIT) (0x3)
BindAddr: l....K.. (0x6C, 0xBB, 0xAA, 0x1C, 0x00, 0x4B, 0x12, 0x00)
BindEndpoint: 0x08
<RX>01:47:14.85 COM7 ZDO_BIND_REQ_SRSP (0x6521)
Status: afStatus_SUCCESS (0x0)
<RX>01:47:15.61 COM7 ZDO_BIND_RSP (0x45A1)
SrcAddr: 0xB7D4
Status: 140 (0x8C)
請問再 CC2652 是透過修改 xxx/syscfg 的 Binding Table Size嗎? 會對應到 NWK_MAX_BINDING_ENTRIES 或 MAX_BINDING_CLUSTER_IDS
是否在znp/zed上都需要修改