看了各种资料,在网上也找了很多出售设备的厂家,但是可以支持的数量都是不相同的,所以想请教下大家。
我这里有130台设备,只作为开关用,没有连续或大量的数据需要传输,CC2530是否支持这些节点数量?
路由可以连接多台终端,当终端连接的路由被关闭后,终端是否能自动连接到其他路由?
是否可以都用路由而不用终端?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.CC2530我們測試過最高可以連到660個設備,其中130個ZR,530個ZED,可以參考 https://sunmaysky.blogspot.com/2018/07/400-zigbee-devices-in-same-zigbee_29.html
2. 路由可以连接多台终端,当终端连接的路由被关闭后,终端是可以自动连接到其他路由的
3.可以,但是因為路由平常會有維護routing的廣播封包,建議你還是部份用路由,部份用终端