Part Number: CC2530
自己买的cc2530芯片,参照网上的原理图做出的pcb板子,经检查,32M晶振正常使用,SmartRF04EB能够识别出之前买的zigbee模块中的芯片,怀疑是P2_1和P2_2串口没配置成相应的DD和DC口,望解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您可以先参考 CC253X User's Guide 的第 3 章和 SMARTRF04EB User Manual 的第 8.2 章。GND、VDD、DC、DD 和 Reset_N 都要连接。
调试器(Debugber)将控制正确的引脚,这样就无需从固件配置它们以实现调试功能。您可以提供一下您参考的文件资料和一些相应错误截图。
您也可以尝试使用官方的 CC-DEBUGGER。
希望能够帮助到您。