This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于zstack2.5.1中路由器更换网络地址的问题



问题描述:

现在有1个协调器和3个路由器,这其中协调器

MAX_RTG_SRC_ENTRIES =1

CONCENTRATOR_ENABLE = true

CONCENTRATOR_ROUTE_CACHE = true

路由器中

MAX_RTG_SRC_ENTRIES =12

CONCENTRATOR_ENABLE = false

CONCENTRATOR_ROUTE_CACHE = false

其中路由器下还会挂设两个终端设备

从sniffner中发现这么个问题:这三个路由器,无论其中的哪一个,不一定间隔多久,会重新执行一次加入网络的那个操作,也就是为其重新关联并生成

一个新的网络地址,此举导致的结果是,本来此路由下面还有两个终端子设备,导致其丢失父节点,同样需要重新接入

想问,为什么路由器会执行此种操作?在将协调器设成CONCENTRATOR之前也是出现此问题?该如何规避?