Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530, CC2430
公司使用CC2531+RFX2401设计的一个zigbee模块,模块上电后正常工作一段时间后就不能工作了。我们把人家工作正常的模块拿过来,换上我们的芯片,情况还是一样。所以我觉得可以排除电路设计和其他外围器件的影响。将问题集中在 cc2530芯片 和 焊接工艺 两方面的原因上。
针对以上两方面,我又做了一个实验,就是把人家板上工作正常的芯片用热风枪吹下来后焊到我们自己的板上,结果情况类似。所以我觉得也可以排除不是这批芯片的问题了。
因此认为是由焊接方面引起的问题,在此把我们目前焊接的情况说下:由于芯片底部有接地焊盘,所以我们是先用烙铁在焊盘上点上一点锡后用热风枪吹上去的。然后在用烙铁修补下。因此不知是否由以下原因造成: A、由于热风枪、烙铁的问题太高 B、焊接过程的静电,将芯片打坏。
看了下2531的手册,貌似也没有这方面的说明,因为有两个问题:
1. 2531的焊接温度在多少,不能超过多少度?
2.焊接时需要注意哪些方面,避免损坏芯片?比如静电等
前面说的很多是我对这个问题的一些分析,不知是否合理,如果有其他建议,希望不吝赐教,谢谢~~!
芯片不正常工作原因不是每个板子的情况都一样的,有的是32M不能切换到外部,有的是无线工作不正常,有的直接量着芯片的电源和地脚就短路了