请教一个问题
cc2530(zstack-2.2.2-1.3.0),osal调度的PM2模式,如何自定义休眠时间和工作时间?
我现在是在ZED的
void zb_HandleOsalEvent( uint16 event )
{
.................
if ( event & MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT )
{
//P1_1 ^= 1;
myApp_StopReporting();
NLME_SetPollRate(myEnterpm2Period); // 60 000ms = 1 min
osal_start_timerEx( sapi_TaskID, MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT, myEnterpm2Period );
}
}
static uint16 myEnterpm2Period = 30000; 的时候,休眠30s,发送20s
static uint16 myEnterpm2Period = 40000; 的时候,休眠40s, 还是 发送20s
static uint16 myEnterpm2Period = 60000; 貌似直接就乱套了,也不休眠了,总是在发送
休眠时间 和 工作的时间,究竟怎么来做限制?
而在osal下,最大的休眠时间应该是65ms左右才对啊?
那工作时间,又该怎么来约束?