This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个timeout主要分为两类,一类是应用层事件的timeout,另外一类是MAC层事件的timeout,
应用层的timeout的时间,是在osal_pwrmgr_powerconserve( void )函数中,通过osal_next_timeout();获得的。
MAC层的timeout时间,是通过halSleep( uint16 osal_timeout )函数里面,通过MAC_PwrNextTimeout();来获得的。
我也想知道 节点在进入网络后,进入深度休眠PM3模式,由按键,或是其他形式的中断来唤醒,比如一些传感器,传感器在搜集完毕数据后给2530中断信号,将2530从PM3模式中唤醒然后将传感器的数据发送到协调器,我看了不少资料,就是没有一个系统的讲解,有说这样能有说那样的,迷惑很久了,希望TI的大大们帮开一个主题将将这个吧
您好,现在我无法知道自己是否进入了PM2模式,现在测得的电流是0.01mA,大概和官方文档里PM2的睡眠电流还有10倍的差距。所以我想请问一下:
1. 怎么查看系统是否进入了PM2模式
2. 针对Ztack2.5.1a,从系统正常功耗工作到低功耗PM2工作的具体设置流程是怎么样的。
希望您能解答一下,谢谢
进入低功耗休眠需要两步,1:加POWER_SAVING 2:在配置文件中令DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=FALSE。完成这两步即可实现PM2。你觉得没进入休眠可能是因为你的休眠时间太短所以你看不到休眠的效果,至于休眠时间,这个是系统决定的,VV大神有详细解释过。
大大们 我也在节能方面遇到一些问题 我让终端连上网后
osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID,SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT );
登记一个5S的事件 黄灯 每1S 闪一次 这是 -DPOLL_RATE=1000 每一秒数据请求的, 然后4S 后闪一次, 这是5S的,现在的问题是 我用协调器给终端发数据,终端接收到2次后 就接收不到了 复位后才接收到 ,没找到原因 球TI大神 详解
你好!BEACON到下一个BEACON之间,怎么进入休眠状态?
我的end device 在BEACON到下一个BEACON之间有8mA电流,入网成功后,就进入uA级别的休眠状态。
你这是什么理解,首先 协调器 和路由 在需求上是上点的 不考虑节能, 节能是在终端上的, 节能的通讯的前提是 你要知道 协调器 与终端的通信机制,
比如 协调器A 给终端B 通讯 ,终端B 节能 有个事是5S 的轮询 事件, 也就是5s 唤醒一次, A 给B 发数据时,B是在唤醒的时候 接收到A的数据
你好,能请问一下,如果我的任务休眠时间足够长,但是-DPOLL_RATE=1s,这样节点就会每隔1s询问父节点,那岂不是说我1s就唤醒一次了?所谓的休眠时间足够长没有用?我是新手,求指导,非常感谢
你好,休眠时间足够长就是假如我现在想要一个任务睡眠10分钟后唤醒,难道-DPOLL_RATE也要设置为10min的值?不然岂不是每次睡眠都会因为-DPOLL_RATE提前唤醒,这样哪里来的我要的睡眠10分钟的效果,不知我表达的是不是清楚了,我已经被这个问题困惑很久了,求各位大大们解惑
启动休眠机制的终端设备, 唤醒有两种形式,
一种是 用户自己在应用层 上设计 用户的唤醒, 比如你用osal_start_timerEx() 函数定义一个事件。
另一种就是 Poll rate 时间到了, 底层自动 唤醒 发出data request 到父节点。
如果一个设备 用户定义了 5s 的任何休眠 周期, 那么 设备5s 后 唤醒 然后进入任务中
如果此时Poll rate 又设置为1s, 那么它就是每1s 为唤醒一次, 然后到了第5s 即有 Poll rate 的唤醒,又有 任务层的唤醒。
如果 POll rate 只设置为0, 那么它就只有 5S 唤醒一次的 任务 定时。
你好,太感谢了,我大概有点明白了!想再请问一下,如果像你说的我有一个自定义的5s任务,然后我的poll rate设置为0,这样终端设备还能收到协调器发送过来的数据么?
不能!
父节点 发给 休眠设备的 信息都会缓存起来, 只有 终端设备 Poll 父节点的时候, 才能获取到这些信息。
自定义任务 完成的只是 程序上 应用层的逻辑 =====》 “主动” 的 用户逻辑。
应用层 应该 没有函数可以 实现Poll rate 的功能
你好
因为我最近在学习CC2530 睡眠唤醒,有很多困惑,也有你的问题 。。
我想请教下你, 如果想进入睡眠模式,是不是只要把 几个配置设置一下就行了呢, 不用在应用层再添加程序了吗
睡眠下,你的电流是怎么测到的呢,用的什么仪器呢,我不知道怎么测工作电流。
如果你看到了这个问题,希望可以帮助我下。。。非常感谢你
我的邮箱892781037@qq.com
您好,请问
节点在进入网络后,进入深度休眠PM3模式,由外部中断来唤醒,搜集完毕数据后给2530中断信号,将2530从PM3模式中唤醒然后将传感器的数据发送到协调器,请问现在这个方案您解决了吗?有没有好的方式,最近比较迷惑这个