dear TI的工程师:
我现在想验证协议调器是否会改变PANID。
我目前有一个协调器,一个路由器,一个终端。并连接上。PANID为0x1234。
然后我断掉协调器,重新上电。
1.理论上协调器的PANID 会增加到0x1235吧?因为存在一个路由器和终端的PANID为0x1234?如果是这样,从那里可以看到改变的PANID?
2.或者说在重新上电协调器的情况下PANID不会改变,因为没有第二个协调器存在?
3.如果是第二种情况下,协调器的PANID还是0x1234.那 路由器和终端是否可以直接加入到协调器?
我试了下从路由器发送数据到协调器好象无法收到(正常连好,是可以发送的.),因此是否可以说是没有加入进去?