Other Parts Discussed in Thread: CC2531
你好
我目前使用CC2531 USB Dongle
軟體使用的是SampleRemote
而我想加入ADC的功能,想做到的目標如下:
1. 想利用ADC去讀取CC2531本身的電源電壓數值是多少
2. 當我額外接一個電壓輸出到P0_2上,並可從1V細微增加至2.5V,利用ADC去讀P0_2的數值時,讀到的數值會隨著我調整電壓值而跟著改變
我增加了以下代碼在SampleRemote Project中的zllSampleRemote_Init尾端
uint16 adc_ain2=0;
uint16 adc_battery = 0;
/*********************************************************************
* @fn zllSampleRemote_Init
...
APCFG |= 0x04;
HalAdcSetReference(HAL_ADC_REF_125V);
adc_ain2=HalAdcRead(HAL_ADC_CHN_AIN2,HAL_ADC_RESOLUTION_10);
adc_battery = HalAdcRead(HAL_ADC_CHN_VDD3, HAL_ADC_RESOLUTION_10);
} //zllSampleRemote_Init End
輸入至P0_2的電壓為1.2V,而CC2531的電源供應為3V
而watch窗口讀到的adc_ain2(輸入到P0_2的1.15V)、adc_battery(供應給CC2531的電源3V)分別為511和447
Q1 : 要如何將讀取到的數值轉換成電壓呢? 如上面提到的511和447 ?
Q2 : 如果想量測大於參考電壓但小於3V的數值,是不是要去修改參考電壓HAL_ADC_REF_125V的數值 ? 如何修改 ?
Q3 : 目前ADC讀取的動作只做一次,應該是我將程式放在zllSampleRemote_Init的關係。我需要將程式放在哪裡才能讓我調整輸入電壓值時,讓ADC可以即時讀取電壓 ?
Q4 : 除了使用IAR中"Debug without Downloading"的方法一步一步來看參數的數值之外,還有沒有其他方法可以即時監看讀取到的電壓數值 ?