This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Zigbee数据发送与反馈及API函数zb_SendDataReques



你好

 感谢提供支持!

 还有关于zb_SendDataReques问题请教下你们。

 我现在用的是sensor Demo程序;

1.       API 函数 zb_SendDataReques可否设置当对方没收到数据时重新发送数据?

2       重复发送的次数怎么设置?

 3.       等待多长时间没收到开始重发?等待时间可否根据自己需要设置?

 4.       接收方收到数据自动有反馈吗?还是要写反馈程序?

 以上,谢谢!

  • 1:底层以加进去重发次数(无线信道上的重发)了,3次,这个函数是从数据包的整个封装发底层发送吗,如果你需要执行多次这个函数的话就没有必要的,数据的封装过程就是重复了

    2: 你看函数里面有没有retries的变量

    3:你这个重发是指,无线信道数据发出去了,但是没有Ack,也认为需要重发,可以设置,但是一般不要动这个数据,因为是做过测试的一个值

    4:应该有Ack的option 发送数据的时候有具体的参数入口可以选择有Ack和没有Ack