Other Parts Discussed in Thread: CC2530
最近在学习zigbee协议栈,自己的zigbee模块使用basicRF例程点对点通信距离远大于使用sampleAPP例程的通信距离,不知道是什么原因,求大神帮忙!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2530
最近在学习zigbee协议栈,自己的zigbee模块使用basicRF例程点对点通信距离远大于使用sampleAPP例程的通信距离,不知道是什么原因,求大神帮忙!!!
还有就是 我在网上找了一些增加通信的距离的方法,对代码做了一些修改,距离确实有所提高,但是不明显,下面把修改步骤贴出来大家看对不对(sampleAPP):
MAC层下mac_radio_defs.h文件:
//#define MAC_RADIO_RECEIVER_SATURATION_DBM 10 /* dBm */
#define MAC_RADIO_RECEIVER_SATURATION_DBM -4 /* -4 dBm */
打开#define HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES宏,在文件末尾,并在ZMain.c的main函数添加:
ZMacInit();
uint8 value = 0xF5;
MAC_MlmeSetReq(MAC_PHY_TRANSMIT_POWER, &value);
zmain_ext_addr();
mac_spec.h文件:
//#define MAC_SPEC_ED_MIN_DBM_ABOVE_RECEIVER_SENSITIVITY 10
#define MAC_SPEC_ED_MIN_DBM_ABOVE_RECEIVER_SENSITIVITY -8
//#define MAC_SPEC_MIN_RECEIVER_SENSITIVITY -85
#define MAC_SPEC_MIN_RECEIVER_SENSITIVITY -95
修改后,距离有所改善,但是还是比较近只有10米左右。不知道如何解决CC2530的通信距离问题,在网上开别人的模块都有几千米的,实在是差距太大,希望路过的大神知道下如何提升距离。